Efficacité énergétique
La société J. Schmalz GmbH propose une technique du vide éco-énergétique qui permet de réduire considérablement les émissions de CO2.
Économie et écologie ne sont pas inconciliables : c'est en tout cas ce que démontrent la société J. Schmalz GmbH et sa technique du vide éco-énergétique. Dans le cadre de cette offre, des composants, des unités et des commandes du vide éco-énergétiques développés par Schmalz ont été comparés à des systèmes équivalents. Cette comparaison a montré que l'utilisateur pouvait réduire sa consommation d'énergie et optimiser ses processus opérationnels en utilisant la technologie du vide Schmalz. En même temps, il économise des ressources et protège l'environnement. Les tests portaient sur le système de préhension de surface FXC-HD, l'unité de vide VAGG, la télécommande radio SRC et l'éjecteur à vide SMPi.
Ejecteur SMPi/SCPi
La fonction d'économie d'énergie intégrée interrompt la génération du vide dès que le vide atteint une valeur sûre. C'est seulement lorsque la valeur est inférieure au seuil minimal défini que la génération du vide est réactivée. Comparé à un éjecteur à vide traditionnel, l'éjecteur SMPi consomme beaucoup moins d'air comprimé.
Unité de vide VAGG
Contrairement à un générateur de vide ordinaire, qui fonctionne et donc consomme de l'énergie durant toute la phase de serrage/fraisage, l'unité de vide VAGG avec régulation de l'énergie intégrée permet de réaliser des économies considérables. En effet, la génération du vide s'interrompt lorsque la valeur du vide atteint un seuil défini. Elle est remise en marche dès que la valeur du vide est inférieure au seuil minimal défini.
Système de préhension de surface FXC-HD
Le système de préhension de surface FXC-HD dispose par exemple d'un corps de base minimal et donc d'un volume d'évacuation réduit. Des chambres séparées pour les fonctions « aspiration » et « évacuation » permettent de réduire les temps de dépose et donc la consommation d'énergie.
Télécommande radio SRC
Pour une heure d'utilisation, la soufflante d'un appareil de levage traditionnel fonctionne en continu. Sur un tube de levage par le vide équipé d'une télécommande radio SRC, la soufflante n'a fonctionné que 36 minutes.